This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求获取 LMZ31710RVQT 的热参数信息

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657954/request-for-thermal-parameter-info-of-lmz31710rvqt

尊敬的团队:

我们将在我们的项目之一中使用以下部分。

为了进行热分析、我们需要热参数规格。

但我们   在相应的数据表中没有获得以下器件的热参数(RθJA、RθJC、RθJB)。

器件型号:

LMZ31710RVQT

申请 TI E2E 社区以帮助我们。

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维亚

    热指标见数据表第7.4节的第6页。 参数为 Theta JA Theat JB 和 psi JT。  Theta JC 没有参数。  1.6 C/W 的超低 Theta JB 表明、大部分热量将通过焊料连接从器件底部散发、而不是通过外壳散发到空气。  如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复。

    我已经签入了数据表, 数据表中没有 RθJC 值。

    该器件的结至外壳热阻(RθJC)是多少?

    谢谢、此致、

    Divya