This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8001:TPS7A8001的引脚4和散热焊盘是否连接在一起内部 IC?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657243/tps7a8001-whether-pin-4-and-thermal-pad-of-tps7a8001-are-connected-together-inner-ic

器件型号:TPS7A8001

尊敬的线性稳压器团队:

请帮助您检查 TPS7A8001的引脚4和 TPS7A8001的散热焊盘是否连接到内部 IC?

如数据表中所述、引脚4和散热焊盘均接地。 但在客户测试中、仅当 TPS7A8001的散热焊盘接地时、LDO 输出电压异常。

提前感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    散热焊盘通常不与接合线连接到芯片接地。 从裸片接地到散热焊盘可能有一条电气路径、但不能将其用作 LDO 的接地引脚。 我们始终建议将 LDO 接地引脚焊接到电路板接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    我查看了 TPS7A8001接合图。 裸片接地与散热焊盘之间没有接合线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的帮助。

    此致、