This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:LM2576上的输入电压降、具有之前的软启动电路

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657970/lm2576hv-input-voltage-drop-on-lm2576-with-soft-start-circuit-before

器件型号:LM2576HV
主题中讨论的其他器件: LM2596

您好!

由于我想解决电池供电系统上的浪涌电流问题,所以我在电源和 LM2576HV 之间连接了一个软启动电路,但它显示输入电压(24V)将下降到大约6V,

我还尝试了原 LM2576-15V 和 LM2596直流/直流产品、它们在输入电压上都显示了相同的问题、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 为输入电容器充电时,请使用以下类似的方法限制浪涌电流。

    -_Ambreesh