This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:SS 建议电容范围

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658004/tps56221-ss-recommended-capacitance-range

器件型号:TPS56221

您好!

是否存在 SS 电容器最大值限制?
CSS 和 FET 击穿之间是否存在相关性?

高值有任何问题... 高达220nF?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cosmin、

    我通常设计 SS 时间介于1和15ms 之间。 毫无疑问、您会注意到、TPS56221的 SS 功能与我们的大多数器件不同。 让我看看能否在 Monsday 上获得额外的 ifo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cosmin、

    220 nF 仅相当于13.2毫秒的 SS 时间、而不是我认为的超长时间(见上文)。 CSS 与可能的击穿没有任何关系。 这取决于 IC 内部的死区时间控制器。