This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:系统调节至3.5V 不起作用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657581/bq24190-sys-regulation-to-3-5v-not-working

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件: BQ25890

您好!

请帮助!

 

我有一个 BQ24190评估板、并且遇到了窄直流 SYS 输出(最小系统电压调节)问题。

根据数据表、当电池低于该值时、它应该自动将 SYS 调节至3.5V (默认值)。

我的输出设计具有需要余量的3V3线性稳压器、因此该功能对我至关重要。

无论我设置了什么寄存器或尝试配置、我都无法使器件将 SYS 调节到3.5V (最小系统电压)。

根据数据表、我在 BAT+和 GND 端子上将直流电源设置为3.2V 和2A、我还尝试了低至2.2V 的电压。

SYS 输出始终跟随电池电压、除非它正在为电池充电、然后它跳至4.2V。

当 VBUS 被连接至一个 USB 器件(充电器)并且"OTG"被禁用时、我只能使器件进入"系统调节"。

您能否建议使用特定配置使器件在评估板(bq24x9xEVM)上执行此操作?

我之所以选择此芯片、是因为它似乎能够作为默认配置执行此操作、甚至无需任何主机命令即可独立执行此操作。

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当电池电压低于最小系统电压且存在适配器(Vbus)时、最小系统电压将被调节。 最小系统电压是 Vbus 降压转换器的输出作为输入。 您是否提供了 Vbus 以及 Vbus 电压是多少? 您是否检查了 SW 波形并确保转换器正在运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢埃祖豪的回答。 您关于需要 VBUS 和电池低于系统最低要求的芯片的说法是合理的。

    当我将适配器插入 VBUS 并且电池低于最小稳压电压时、我可以使系统进入稳压状态。

    我真的希望这个芯片能够在没有适配器的情况下提供最小的系统电压。

    您是否能够确认 BQ25890还需要 VBUS 来提供最小 SYS 电压阈值?

    -您是否知道在未连接适配器的情况下可以提供最小电压的任何其他芯片?

    再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 你,埃斯豪。