This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:非隔离式实现:PMP 4443

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655958/ucc28910-non-isolated-implementation-pmp-4443

器件型号:UCC28910
主题中讨论的其他器件: PMPUCC28881

您好!

这是我的第一个 SMPS 实现。 IM 在 http://www.ti.com/tool/PMP4443 和 http://www.ti.com/lit/an/snva750/snva750.pdf 上使用 UCC28910实施5V/200mA 非隔离式电源


我附加了一些波形来显示我的问题。

e2e.ti.com/.../7245.Pictures.zip



我可以在波形中看到 VS 引脚电压高于建议值(4.6V)、并且 VS 引脚上的电阻分压器不工作。 我可以在 VS 引脚中看到我的输出。

这是我的问题吗?

此致

Adelson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adelson:

    感谢您关注 TI 的产品。

    您能否分享有关设计规格和测试条件的更多信息,例如输入范围、目标欠压/欠压电压?

    感谢您捕获了如此多的波形,您能否注意到测试条件,例如输入电压和负载条件。
    以第一个波形为例。 :1)。 DC 的含义是什么? 直流耦合?
    2)、请标记 VS 的最大和最小电压--增加测量值
    3)。 如果捕获开关波形,请标记频率。
    4) 4)如果有更多探针,则可以在同一波形中捕获两个以上的通道
    例如 VDD 和 VDRAIN

    您可以尝试减小 VS 引脚上的分压电阻,470k Ω 表示欠压电压为98.7Vdc。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jaden、

    感谢您的回复。

    因此、我的欠压电压 大约为100Vdc。 我不太清楚该电压是什么、在 PMP 4443中、它不是解释性的(或者我不理解)。

    我的欠压电压 大约为40Vdc。

    我需要一个5V @ 200mA 的输出

    关于您的问题:

    1) 1)是、直流意味着直流耦合。

    2) 3) 4)我将在下一个波形中执行它、感谢您的提示!

    我在几天前进行了一些测试、更改了 R4和 R7的值、系统开始工作。 我发现 R4 = R7提供 大约8Vdc/150mA 输出的限值、并且我不能低于该电压(我的应用为5V)。

     当我使用 R7>R4时、电源无法工作、VDD 电压变为10Vdc、重新启动的电压为5Vdc。 我认为输出电压是 VDD 电源的责任、对吧?

    有什么方法可以获得5V 电压?

    此致、

    Adelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adelson:

    欠压意味着在输入电压超过此电压之前,控制器 IC 将开始工作,类似于 UVLO。
    这就是我在测试时询问您的输入电压是多少的原因。


    R4将决定启动电压:V brower-in = Ivsl (run)* R4。 其中 Ivsl (run)=215uA、
    R4和 R7将决定输出调节电压:Vo =Vvsr *(R4+R7)/R7,其中 Vvsr = 4.05V

    因此,如果您设置 R4=R7,则输出电压应为8.1V,这是合理的。

    您可以尝试 R4 = 234k Ω、R7 = 1M、欠压电压为50V、Vo 为5V。


    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adelson:

    我忽略了 VDD 是由 Vout 提供的,您说得对。
    这意味着由于 Vout 低于 VDD_Turn off、VDD 始终会自动切断。 我的时间太晚了

    明天我将检查是否有其他解决方案适合您。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有什么答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Adelson:

    请参考 上面的原理图,您是否可以为 VDD 添加辅助绕组?

    我们还有一个名为 UCC28881的控制器 IC,它可以满足您的要求,而无需为您的应用配备辅助绕组。

    我连接了 EVM 板以供您参考。 www.ti.com/.../sluubb6a.pdf

    Thanks.e2e.ti.com/.../UCC28881-EVM-_2D00_13V_2D00_225mA.pdf