This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:器件数据表中的 TPS7A16 IGND 典型值是否正确?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657663/tps7a16-is-tps7a16-ignd-typical-value-in-the-device-datasheet-correct

器件型号:TPS7A16

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS7A1601 (调整版本)。 在进行设计时、他们需要知道在输出电流为100mA 时的 IGND 典型值是多少。 根据 最新数据表(SBVS171F)第6页上的电气特性、100mA IO 时的 IGND 为5uA。 但图3显示 IGND 斜率值约为50uA。

 请告诉我、正确的是5uA 还是50uA?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    图3中的曲线是正确的。 电气特性表应在电流为100mA 时为 Ignd 指明50uA。 这将在下一个数据表修订版中进行更新。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    非常感谢您的快速回复。 我会将其告知客户。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。