This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO 负载测试输出电流超出输出电流容量

Guru**** 2589255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657831/ldo-load-test-output-current-is-coming-more-than-output-current-capacity

主题中讨论的其他器件:TLV1117LV

您好!

我正在针对 LDO (5-1.5V)输出电流容量为1A 的情况执行负载测试。

当我将 ELOAD 电流设置为1.5A 时、我可以看到输入电压和输出电压都在下降、但我得到的输出电流为1.3A。

我是否知道这是可能的。

我是否可以知道 LDO 是否存在任何称为"过载电流"的参数。

请查找所附图像。 CH2输出电流、CH3 I/P 电压、CH-4 O/P 电流。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    您要测试的器件型号是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    它不是 TI 器件。 您能否告诉我为什么它显示为这样的视图。您的一些一般视图。还有任何称为 OVERLOAD 的参数
    电流额定值。
    此致
    哈里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    遗憾的是、我无法评论竞争对手的器件可能具有或可能不具有哪些功能、或者它是否正常工作。

    如需了解有关德州仪器 LDO 的信息、请访问多个资源。

    首先、TLV1117LV 便是一个支持高达1A 的5V -> 1.5V 转换的 TI LDO 示例。 它的电流限制为1.1A、我们的数据表对此进行了介绍。

    LDO 快速参考指南还包括 TI LDO 上可用特性的一些定义:

     

    或 LDO 解决方案指南:  

      

    如果您决定使用 TI 的 LDO 之一、请随时提出其他问题。 我建议启动新主题、以便将帖子发送到 LDO 论坛。