This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570:IC 处于充电模式时 VOUT 下降

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653835/bq25570-bq25570-vout-droops-when-ic-is-in-charging-mode

器件型号:BQ25570

您好!

我正在创建一个新线程、因为我创建的前一个线程已被放置为已解决、但实际上问题仍然存在。 (这是上一个主题的链接: e2e.ti.com/.../620416 )

我的 bq25570仍面临问题。 实际上、当它处于充电模式时、也就是说、当对 VIN 施加电压时、VOUT 可能会以非正规方式下降到2V 以下、从而使我的 CPU 复位。

实现了以下设置:

  • 能源是太阳能电池:0.42W - 3V
  • 存储元件是两个串联的35F (2.7V)超级电容器
  • VBAT_OV = 5.04V
  • VOUT = 3.36V
  • VBAT_OK_PROG :2.32V
  • VBAT_OK_HYST:3.10V

当需要发送无线电帧但不需要时、VOUT 在大部分时间下降、当 CPU 唤醒时也会发生 Vout 下降。 (仅供您参考、无线电帧将以大约50mA 的电流加载1或2秒甚至更长时间)。 当触发不稳定时,系统似乎在一段时间内保持不稳定... 不稳定可能会自行停止,也可能在我盖住太阳能电池板后立即停止... 有时,VOUT 下降可能在几个小时后发生,而不会出现问题...

我有一个板、所有都可以、它在20天内没有复位。 它继续运行良好、每天发送大约60个无线电帧。

我知道在 VBAT 引脚上放置一个100uF 的电容器可以解决这个问题,但它没有解决,我还尝试将 CSTOR 和 COUT 增加到100uF,但如果没有成功,情况就更糟了...

以下是我的原理图:

这是我的 PCB:

以下是该板的照片:

以下是一些屏幕选择:

VOUT (黄色)和 VSTOR (蓝色):     VOUT (黄色)和 VIN (蓝色): VOUT (黄色)和 VRDIV (蓝色):
VOUT (黄色)和 VBAT (蓝色): VOUT (黄色)和 VBAT_OV (蓝色): VOUT (黄色)和 LPBOOST (蓝色):

关于 PCB、顶部 VSS 层和底部 VSS 层之间可能没有足够的过孔。  

我们还注意到,例如,当我们将 VBAT_OV 降低到4.5V (而不是5.04V)时,不再有问题或不稳定性...

现在已经有几个月了,我们正在寻找一个解决办法,但没有成功。 如果我们无法解决此问题,我们现在正在考虑使用另一个 IC:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将研究这个问题。 当我有答案时、我会告诉您。

    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    实际上、我最终成功地解决了我的问题。 我已经按照建议在 VOUT 上添加了一个100uF 电容器、但我也在非常靠近芯片的 VSTORE 上添加了一个新的0.1uF 电容器。 这个解决了我的问题。 现在、我的所有板不再复位。 关于去耦电容器,几毫米的电容器可以改变一切:)

    所以、我认为现在应该可以了。 非常感谢您的帮助以及您在这个问题上花费的时间;)

    此致、

    欧雷利恩