This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM334:零漂移配置是否同时适用于 LM134和 LM334

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM334, LM134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657690/lm334-does-the-zero-drift-configuration-apply-to-both-lm134-and-lm334

器件型号:LM334
主题中讨论的其他器件: LM134

也许这是一个愚蠢的问题:在数据表中、LM134提到了零漂移操作(这意味着电流不依赖于电流)。 此配置是否也适用于 LM334?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naor、

    是的、应该是这样。 这些器件之间的唯一区别是:
    精度等级为-3表示3%、-6表示5%
    2. LM134的额定温度范围为-55C 至125C,LM334的额定温度范围为0C 至70C。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!