This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-2PH:电流失衡

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656864/lm5122evm-2ph-current-unbalance

器件型号:LM5122EVM-2PH
主题中讨论的其他器件:LM5122

大家好、

我对 LM5122-2PH 演示板有两个问题、在此组件上、我找不到两相输出的任何有源电流平衡功能、为什么我提出这个问题是因为我发现两相升压电感器共享不平衡电流(一相3A、另一相5A)、 有什么方法可以改善此问题?

另一个问题是、我发现不同的 IC (峰值电流控制模型)具有不同的斜率补偿拓扑、有些在 Isense 引脚上实现了斜率补偿、而另一些在误差放大器输出引脚上实现了斜率补偿、这两种方法是否具有相同的效果、它们各自的优缺点是什么?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM5122是峰值电流模式控制。 在2PH 演示板中、一个是主器件、一个是从器件、而 salve 的峰值电流跟随主器件。 但是、由于两相电感器的差异和电流感应电阻器的差异不同、共享会略有不同。 3A 与5A 的声音太大。 您能否测量电感器电流并拍摄照片供我们查看?

    关于斜坡补偿问题、它们基本上是等效的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,

    感谢您的解释、那么 TI 两个阶段的电流失衡限制规范是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    没有官方规范、因为这是两种不同的 IC (主器件和从器件)。 会有一些与您刚才提到的类似的差异、这可能会导致您正在经历的不平衡。  

    谢谢、

    Garrett