This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE4275-Q1:下载的 VCC (5V)、我们发现 VCC 在下载时下降、导致程序下载失败。

Guru**** 2619135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657578/tle4275-q1-the-vcc-5v-for-download-we-found-the-vcc-fall-when-download-which-causes-the-downloading-of-the-program-to-fail

器件型号:TLE4275-Q1

尊敬的先生:

     VCC=5V BATTERY=0V、SCH 如下所示

问题:下载 VCC (5V)时、我们发现 VCC 在 下载时下降 、导致程序下载失败。 我们 已 使用    P2P 将 TLE4275替换为 Infineon‘t,275和 O 4275 下载   正常。  请  告诉我  TI 的 TLE4275 和 Infineon‘t 4275之间的区别。 或者给我们一些建议来爱上它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望:

    竞争对手版本的 TLE4275的名称和功能可能相似、但请记住、它们是由不同的公司设计、测试和表征的、这一点很重要。 因此、这些器件在设计或性能上不太可能相同。

    非常尊重、
    Ryan