This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060短路电流保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657559/lm5060-lm5060-short-circuit-current-protection

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件: LM5069

大家好、我在许多文章中看到、不建议将 LM5060用作提供过流保护的方法、但我不清楚为什么会这样。  从数据表的第8.1.5节中可以看出、过流故障检测似乎应该通过监控 FET 上的压降来在硬短路情况下提供保护。  我知道这里的因素是关断 FET 所需的时间(取决于计时器引脚上的电容器)、FET 的 Rdson 变化以及 FET 在给定响应时间内处理最大可能短路电流的能力。  但是、如果所有这些尺寸都正确、是否有任何原因无法将该器件用作短路保护开关?

我知道建议使用 LM5069进行过流保护、因为它在过流和短路情况下提供电流限制、但 LM5069的静态电流对于我的电池应用来说太高了。  我希望 LM5060足以用作仅短路保护器件。

谢谢、

Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    您会注意到、LM5060不会限制电流或为 FET 提供 SOA 保护。 因此、除了线路阻抗外、在短路期间、没有任何东西可以限制 FET 中的峰值电流。 电流保护仅是基于 FET Rdson 的超时过流检测、该过流检测在温度变化和 FET 到 FET 的容差范围内具有高达3:1的变化。 本质上、您完全依赖于高线路阻抗和短路计时器来提供任何短路保护。 该器件在本质上是:OV、UV 控制+浪涌控制+定时断路器模式中的限流。 根据 DS 应用、它可用于反向输入电压保护。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  我认为该器件可以在我的应用中工作、我只是想确保在给出有关该器件的所有评论后、我没有遗漏任何东西。