This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:功率损耗计算

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657812/lm5175-power-loss-calculation

器件型号:LM5175

您好!

       如果将12V 输入转换为12V 输出、客户希望计算 MOS 电源消耗、我们使用降压模式或引导模式公式来计算? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您希望保持准确、则需要同时使用降压和升压模式公式、因为它处于降压/升压模式、即电路在一个周期内以降压模式运行、然后在另一个周期内以升压模式运行、并累加总损耗。

    为了进行简单而保守的估算、您可以对降压桥臂开关使用降压公式、对升压桥臂开关使用升压公式、而忽略两个桥臂的替代开关。