This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:引脚14上施加的电压(NC)

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657787/bq25892-voltage-applied-on-pin-14-nc

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件:BQ24295

尊敬的 e2e 社区:

我的客户希望在 BQ25892和 BQ24295之间实现通用封装。

在这种情况下、引脚24 (NC)将对应于 Vbus 引脚(BQ24295的);这意味着将向该引脚施加12V 电压、注意到 NC。

在该引脚24上连接某个器件是否存在内部问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议 对 bq25892的引脚24施加电压。 请为引脚24添加一个0欧姆电阻器、以实现892/295兼容设计。 对于892、请勿安装0欧姆电阻 器、以使引脚24断开。 对于295、 组装0欧姆电阻器以将 引脚24短接至295的 VBUS。

    谢谢!