This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:有关充电电压的问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657698/bq28z610-question-about-charge-voltage

器件型号:BQ28Z610

您好!

我在充电电压为4390mV (  此电池的最大电压为4400mV)的2S 绿色电池上执行了学习周期。

再次阅读电池数据表后、我意识到建议的充电电压为4350mV、因此该电压将用于设计电池充电器和最终应用。

那么、我的问题是 、这40mV 过充是否会影响我的学习周期的精度? 我是否应该在充电电压为4350 mV 时再次执行学习周期?

感谢您的帮助、

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mickael、

    为了获得最佳精度、请使用正确的充电电压重新完成学习周期。

    此致、
    Bryan Kahler