This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可以 bq4050、bq40z60、bq40z50-R1独立进行电池平衡

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ76920, BQ40Z50-R1, BQ4050, BQ78350-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657618/can-bq4050-bq40z60-bq40z50-r1-do-cell-balance-independently

主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ76920BQ40Z50-R1BQ4050BQ78350-R1BQ40Z50

我有12V 20AH (3S、10P)锂离子电池组、目前正在设计具有电池平衡和电量监测计功能的 BMS、想知道  bq4050、bq40z60、bq40z50-R1是否可以独立进行电池平衡、因为 BQ76920 (具有电池平衡功能、但其中没有算法/功能、因此它) 需要 BQ78350-R1 (具有用于电池平衡的算法/功能)。

我想知道  bq4050、bq40z60、bq40z50-R1中是否包含电池平衡结构和算法/函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    通过将外部并行旁路负载连接到相关 AFE 的每个电池并根据每个电池的充电状态启用旁路负载、可在 bq4050器件中实现电池平衡。 旁路负载通常由一个 P 沟道 MOSFET 和一个串联在每个电池上的电阻器构成。 将电芯片卡舌连接到相关 AFE 的 VC1~VC15引脚的滤波电阻器要求为1 kΩ。 通过使用此电路、bq4050可在电池电压的最大差值超过 Cell Balance Min 中编程的值时、通过在高于电池平衡阈值中设置的阈值的电池周围启用旁路来平衡电池在充电期间的电量。 在电池平衡期间、bq4050会以电池平衡间隔中设置的间隔测量电池电压。 要平衡的电池按最高电池电压优先级排序、但 bq4050不会尝试平衡相邻的电池。 如果需要平衡相邻电池、bq4050将在相邻的最高电池和下一最高电池之间交替、直至电池得到平衡。 根据电池电压、 当所有电池都超过电池平衡阈值或最高电池超过电池平衡窗口中的电池平衡阈值时、bq4050会选择适当的电池放电、或将电池平衡阈值调整为在电池平衡窗口中编程的值。 有关此电池平衡算法的更多详细信息和数据、请参阅 :http://www.ti.com/lit/slva155。

    bq40z50/_/-R1/-R2可使用 Impedance Track 算法确定每个电池的化学充电状态。 器件中使用的电池平衡算法逐渐减少了完全充电状态下不平衡电池的差异、从而防止完全充电电池过度充电、导致过度降级。 这通过防止过早的充电终止来增加总体电池组能量。 该算法确定为每个电池充满电所需的电量。 每节电池并联一个旁路 FET 连接到电量监测计。 为每个电池启用的 FET 的充电量大于充电电压最低的电池、以减少流经这些电池的充电电流。 每个 FET 在电池平衡算法计算出的预先计算时间内被启用。 有关详细信息,请参阅 www.ti.com/.../bq40z50.pdfwww.ti.com/.../bq40z50-r1.pdf/或 www.ti.com/.../bq40z50-r2.pdf 上 TRM 的第13.5.12节

    此致、
    Bryan Kahler