This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861EVM-612:LM3V3 LM5007设计的额定电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5007, TPS23861, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657726/tps23861evm-612-3v3-current-rating-of-lm5007-design

器件型号:TPS23861EVM-612
主题中讨论的其他器件:LM5007TPS23861LM5017

我正在使用 TS23861将 PoE 注入器板组合在一起、并已看到评估板。

我想知道是否有人可以告诉我评估板上 LM5007开关电路的最大预期输出电流是多少。

我希望提供4个 TPS23861和一组 USB 光电耦合器。 我估计我的3V3电源上的电流不超过60mA、并且将按原样使用 LM5007。 我只需要知道它能够提供什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    TPS23861 VDD 的最大流耗为6mA、因此我认为60mA 可以正常工作、可以使用 LM5007、该器件可提供高达500mA 的电流。
    LM5007的 EVM 具有10V/400mA 输出。
    谢谢你。

    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    您需要注意的另一件事是 VDD (3.3V)的上电序列。
    VPWR (48V)升至 UVLO (18.5V)后、VDD 应升至其 UVLO、因为在 VPWR 升至 UVLO 且通常连接至 VDD (3.3V)之前、RESET 引脚应拉至低电平。

    因此、建议使用具有可调节 UVLO 的转换器来控制3.3V 的加电时序、例如 LM5017。

    谢谢你