This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824:TPS3824-33:WDI &放大器;/reset

Guru**** 2458260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656779/tps3824-tps3824-33-wdi-reset

器件型号:TPS3824
主题中讨论的其他器件:TPS3820

尊敬的先生:

我使用 TPS3824-33、我只是测试 IC 的性能、因此 WDI 没有连接到 MCU。

1.请帮助检查图1/2/3 波形是否正确?  

2.数据表中提到: "如果 WDI 引脚检测到它处于高阻抗状态、TPS3820/3/4/8将生成其自己的 WDI 脉冲以确保复位不会置为有效。"

   但 我看到图1、WDI (悬空) 没有生成脉冲。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    您是否附加了图像? 您也引用了哪些数字? 我看不到随附的任何数字。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../3443.Test-waveform.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:

    随附的文件波形是否正确?

    谢谢!

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    抱歉、我的回复从未发送!

    图1正确。 如果 WDI 悬空(高阻抗)、器件会在内部生成其自己的 WDI 信号、因此从不触发复位、如图1所示。 正确。

    图2:(20K 至 VDD)这不是正确的配置。 不建议将 WDI 连接到 VDD。

    图2:(2K 到 GND)这也是正确的。 这需要一个外部输入信号来防止复位输出在指定的看门狗窗口内触发(1.6秒)。 由于没有信号(信号需要达到至少0.7xVDD)、因此会持续触发复位。 没错。

    Michael