This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:限制电池浪涌电流-软启动

Guru**** 2796855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657572/bq25601-limiting-battery-inrush-current---softstart

器件型号:BQ25601

在连接电池或打开 BATFET 时、是否可以减轻浪涌电流的限制
已连接电池? 我的 VSYS 通过大约13-15uF 的输入电容被旁路至
但我需要将任何浪涌电流限制为小于3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们没有通过 BATFET (Q4)实现浪涌电流限制功能。

    您已经看到或期望看到过此浪涌电流带来的性能问题是什么? 您的电池是否可拆卸/可热插拔?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不打算热插拔电池。 但是、当我打开 BATFET (Q4)时、我不想施加高(>3A)电流
    由于 VSYS 电容器的充电电流而导致电池出现尖峰。 在我能够对这种情况进行原型设计之前、不确定会是什么
    并进行测量。 只是想知道是否有一种简单的方法可以确保不违反此规范。

    [引用用户="Joel Hernandez II"]Hey Daniel、

    我们没有通过 BATFET (Q4)实现浪涌电流限制功能。

    您已经看到或期望看到过此浪涌电流带来的性能问题是什么? 您的电池是否可拆卸/可热插拔?


    此致、
    Joel H

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我还将注意到、建议的充电器设计在 BAT 引脚上已经有一个10uF 的电容器。

    SYS 还具有建议的20uF。


    此致、
    Joel H