This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378EVM-105:TPS2378

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657759/tps2378evm-105-tps2378

器件型号:TPS2378EVM-105
主题中讨论的其他器件:TPS2378

我已将 TPS2378连接到其中一个 POE 端口(具有 POE 端口的以太网交换机)。 MCT1 (+)和 MCT2 (-)连接到桥接器。 未连接任何适配器电路。

我无法在 VDD 和 RTN 上获得连续功率。 电源会持续地掉电。

与参考板一样,所有四个 MCT 都需要连接到网桥?

引脚6、7和8不使用, 是否需要用于任何上拉/下拉?

剩余的接口是 ASPER TPS2378EVM。 在 o/p 上使用了47uf/100V 电解电容器。

请说明原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshana、

    首先、引脚8应连接到 RTN、引脚6和7可悬空。
    其次、如果您的 PSE 正在使用 Alta 对、则可以仅将 MCT1和2连接到桥接器。 如果 PSE 使用 ALTB 对、则必须连接所有 MCT 引脚。

    根据您的描述、可以只连接 MCT1和2、因为您已经看到电源打开。
    电源的开关原因是您没有向 PSE 提供 MPS、因此一旦 PSE 为 PD 供电、它就看不到维持电源信号、然后它将关闭、然后再次检测、分级、上电。
    建议添加一个与47uF 大容量电容并联的虚拟负载、该电容可提供超过10mA 的电流。

    此致
    Jack Chen