Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 尊敬的先生:
我的客户会使用 TPS23753A 来遵循"选项3" 添加适配器功能。
TI 是否有可共享的参考设计?
谢谢!
Steven
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Steven、
我们有很多使用选项2的 TIDesigns、但选项3没有。 有一份应用手册可以为您提供帮助。
谢谢你。
此致
Jack Chen