This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:静态电流低于 TLV70033

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657681/tlv700-quiescent-current-less-than-tlv70033

器件型号:TLV700
主题中讨论的其他器件:LP2992

您好!

是否有任何采用 SOT-23封装且 IQ 低于 TLV700xx 系列器件 IQ 的200mA 低 IQ LDO?

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的上述查询中、TLV700xx 器件的最大输入电压为6V。 我的输入电压为9V。 因此、建议使用最大输入电压高达14V 的合适器件
    此致
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atul、

    ti.com/LDO 的"产品"选项卡上提供的参数搜索是一款非常有用的工具、可帮助缩小我们庞大的 LDO 产品系列。

    我已在 此处的参数搜索中输入您的输入电压、输出电流和封装要求。  如您所见、LP2992是唯一符合这些要求的 LDO。

    非常尊重、

    Ryan