This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM323-N:区分版本和非 A 版本

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: LM323-N, LM324K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657813/lm323-n-differentiating-between-a-version-and-non-a-version

器件型号:LM323-N

大家好、团队、

根据 DS、A 版本具有1%的初始精度。

-非 A 版本的准确度是多少?

-如何知道我的 LM323K 是 A 版本还是非 A 版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashwat、您好!

    LM323A 的温度范围为-40C 至125C 而 LM323-N 的温度范围为0C 至125C、如数据表第3页所述。
    因此、数据表中的两个版本在第4页上都突出显示了输出电压精度。
    封装信息中所示的 LM324K (T03封装)突出显示其温度范围为0C 至125C。 因此、它将满足非 A 版本的电气规范。

    希望这能解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashwat、您好!

    数据表显示、在25C 时 、LM323-N 的输出范围为 4.8V 至5.2V。 这将使初始精度为+/- 4%

    TI 不再提供 LM323A。  提供时、器件型号为 LM323AK、而不是 LM323K、这是我们当前提供的唯一版本。

    如果您需要更高的精度并且只需要1.5A 输出、您可能需要查看 LM140/340系列。