This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:是否有人可以使用 lm2623提供3.3V 输出电压的电路

Guru**** 2582205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655212/lm2623-can-anyone-provide-circuit-using-lm2623-for-output-voltage-3-3v

器件型号:LM2623

我已经使用 lm2623电路了3.3V 电源、但它不能正常工作、任何人都已经这样做了、请提供电路图。

 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    输入和输出电压是多少? 如果您不介意、请提供您的原理图和布局、以便我们检查故障原因。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、您好、感谢您的回复、下面是所连接的电路、我们希望在1-14V 的输入范围内输出3.3V 电压。

    但我在输出端获得3.3V 电压、仅需2.3-3.8V、但我的控制器在此情况下仍然无法正常工作。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    负载电流是多少?
    电感器 L102 MLZ1608M4R7WT000饱和电流太小。 如果电感器饱和、LM2623可能会进入电流限制。 请检查电感器的饱和电流。
    当输入电压为2V 时、Vo 看起来是什么样子的?

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载电流为5-10mA、

    电感器的饱和电流为127mA、2V 电源超出该电流。 但对于更高的电压、电流为10-30mA。 在2.5V 至3.8V 电源 IC 工作范围内、但高于3.8V 输入、 IC 剂量不值得使用、且 IC 输出与输入相同。 是否可以在整个输入电压范围内获得相同的3.3V 输出?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    LM2623是一款升压转换器。 这意味着输出电压高于输入电压。 当 Vin 高于稳压电压3.3V 时、IC 将在旁路模式下工作、输出电压将是一个低于输入电压的二极管压降。

    因此、您现在需要获得3.3V 的输出电压。 输入电压范围为1-14V。 对吧?
    您可能需要 SEPIC 电路。 我将尝试找到一个电路。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack、感谢您的支持、您好、现有电路是否可以更改。您也可以提供另一个电路、

    我正在使用的控制器需要以 uA 为单位的电流、它能否在 mA 下工作?

    谢谢、此致

    Amit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    我认为 SEPIC 转换器是您的应用的理想选择。
    首先、在选择合适的 IC 之前、我想了解有关您的应用的一些详细信息。 您说输入电压为1-14V、因此很难选择在整个电压范围内能够获得3.3V@10mA 电流的器件。 我们没有太多的器件可以从等于1V 的输入电压开始工作。 它太低了。
    如果您的应用启动电压超过3.3V、然后恢复到较低电压、达到1V-3V。 我们将提供更好的解决方案。 请告诉我有关它的更多信息。

    谢谢。
    Zack。