This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01093, BQ76930, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657311/bq76930-bq76930

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他部件:TIDA-01093BQ77905

尊敬的所有人:

我参考 TIDA-01093设计20S 应用。但 TIDA-01093使用单个串联电流路径进行充电和放电。我希望具有单独的电流路径进行充电和放电。但我不知道如何更改参考设计来实现  此 function.please 提供建议和参考原理图。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于 TIDA-01093是低侧开关设计、因此应用手册 bq77905中的 FET 配置示例提供了单独的电流路径、可能是图7。  当然、您可能需要对系统进行一些调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM:
    感谢你的答复。
    BQ77905独立电流路径放电使用 LD 引脚实现负载移除检测、但 BQ76930不是引脚、如果 Q42和 Q43 (TIDA-01093 SCH)之间的 DPACK-TM、则需要添加哪些电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    在 bq76930中、没有单独的 LD 引脚、PACK-电压通过 CHG 引脚上的拉电流进行感应、但这不适用于分离路径配置。 如果您需要该功能、则需要一些电压比较器(不一定是 IC)来向 MCU 提供一个信号、表明该电压是某种可接受的电平、以便在发生故障后启用 FET。 在 bq76930和 bq77905中、该电压相当低、接近于正常输出电平。 提供您自己的电路时、您可以决定该电平是中等电平还是接近电池组电压。 您可能还希望 MCU 控制测试电流、尝试将引脚恢复到正常水平、而不是等待 FET 泄漏或充电器进行泄漏。