This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041:VCC 电流限制和 REF 电流限制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657739/lm5041-vcc-current-limit-and-ref-current-limit

器件型号:LM5041

大家好、

电气特性显示 VCC 电流限制为15mA (最小值)、REF 电流限制为15mA (最小值)。
我是否可以将其视为每个电流的独立电流限制值?
换言之、 VCC 和 REF 是否都可以输出15mA 电流? 我假设 在这种情况下不会发生热限制。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、K. Yaita、

    感谢您关注 LM5041。 对于 REF 引脚、请勿消耗超过10mA 的电流(请参阅数据表第3页上 REF 的引脚说明:www.ti.com/.../sluub81b.pdf)。 对于 VCC、电流消耗不超过15mA。 请注意、器件热限制可能会限制这些引脚上的可用电流范围。

    VCC 和 REF 的电流限制并不相互独立。 为这些引脚供电的高压启动稳压器的输出在内部限制为15mA。 此外、请注意、从这些引脚汲取电流将增加 IC 封装内的功率耗散、并且 IC 可能会变热。

    此致、
    本·洛夫