This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:如何在使用 VRTC 时将 TPS65917-Q1设置为失效防护?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657304/tps65917-q1-how-does-the-tps65917-q1-set-to-fail-safe-in-case-of-vrtc

器件型号:TPS65917-Q1

大家好、

我的客户希望将 TDA3x 用作一对 PMIC TPS65917-Q1。
那么、您会告诉我以下问题吗?

失效防护的含义是什么以及如何设置?

数据表建议运行条件中的" VTC 数字输入引脚上的电压"有两种失效防护情况。
但是、它没有在数据表中描述失效防护。

如果您有任何疑问、请与我联系。

此致、
Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayashi-San、

    失效防护只是对引脚电压输入电平的描述。 不具有失效防护功能的 VRTC 数字输入引脚的最大建议工作电压为1.85V。 具有失效防护功能的 VRTC 数字输入引脚的最大建议工作电压为5.25V。

    这意味着被称为失效防护的引脚可以支持5V 信号、即使它们处于 VRTC 或 VIO 逻辑电平。 请参阅表3-1、了解哪些引脚是失效防护引脚、哪些不是失效防护引脚。 这里没有配置、根据引脚的不同、引脚始终为失效防护或永不失效防护。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl San
    感谢你的答复。

    也就是说、失效防护是电压范围吗?
    例如、对于 GPIO_0/1/3/5引脚、"VRTC 失效防护"范围为5.25V、对于 BOOT 引脚、GPIO6、SYNCCLKOUT、"VRTC"范围为1.85V。

    您是否会教授内容是否有差异?

    此致。
    Hayashi