This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5952:TLC5952驱动器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5952, TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657688/tlc5952-tlc5952-driver

器件型号:TLC5952
主题中讨论的其他器件: TLC5957

目前、客户使用的是 IS31FL3731、这种单 LED 限光功能可以调整、TLC5952是否可以实现这种功能? 还有其他 suggestionse2e.ti.com/.../537960064.253793.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    目前我们没有类似的器件、因为 IS31FL3731是矩阵驱动器。

    但我们可以提供类似的解决方案:1pc TLC5957+ 3个 P-MOS 可以驱动48*3=144个 LED。

    因此、解决方案具有以下优势:
    1/3多路复用比率;
    预充电 FET 可减少重影;
    9位(511步长)至16位(65535步长) PWM 调光可选;
    针对每种颜色进行512级调整、以便通过软件获得最佳白平衡;
    高系统可靠性(LED 开路检测、热关断);
    支持多个模块级联。

    如果您需要更多信息、请检查并告诉我。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何建议的行可以引用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您可以参阅以下原理图,了解驱动10*48个 LED 的解决方案:

    e2e.ti.com/.../TLC5957_5F00_10X16-RGB-LED-Matrix-Schematic.PDF

    谢谢。

    此致、

    Kenneth