This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565纹波

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657678/tlv62565-tlv62565-ripple

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件:CC2541

目前、客户使用 CC2541制作蓝牙鼠标并为 TLV62565提供直流/直流电源。 但是、纹波将干扰射频问题(电压纹波约为55.6mV)。 如何改进它?
PS:使用 CC2541的电源输入没有问题

通道

电源

TLV62565

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    感谢您在 E2E 上与我们联系。

    在 SMPS 中、您可以通过更改输出滤波器部分来降低纹波。 在我们的数据表中、我们为此推荐电感器-电容器组合、如下表所示。

    在您的情况下、我建议将输出电容增加到47uF 有效电容、这意味着这是考虑特定应用的直流电压和温度降额后的电容值。

    例如:当 Vout=3.3V 时、最终可能会使用具有 X5R 电介质且额定电压为6.3VDC 的100uF 电容器、因为在应用降额后、有效电容值将大约为所需的47uF。 我必须重复一遍,这只是一个例子。 您仍然需要应用特定电容器的效果。

    对于任何其他问题、请毫不犹豫地提问。