This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电容器的预充电电路

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655423/pre-charge-circuit-for-capacitor

大家好、我有一个累加器(电压为300V DC 的电池组)、并将一个预充电电阻器串联在一起。 我想有人建议我使用一个电路、在电路的12V 输入上、通过预充电电阻器、使300V 电源能够为直流链路充电(350法拉)。 3-4秒后(直流链路达到90% SOC 时)、它可以打开预充电电阻连接到的继电器、从而禁用该路径、并发送信号以激活隔离继电器、使直流电从300V 路径流出 (没有预充电电阻器的路径)。 测试时经常会打开和关闭逆变器。 当12V 关断时、在直流链路中耗散能量的放电电路也会有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、  

    感谢您描述 E2E 上的设计要求。  为了确保我们了解该电路的要求以及您需要设计该电路的哪个(哪些)器件、我希望您能提供一个方框图或功能图来描述各种方框图和要求。  您已经选择了哪些器件、需要确定哪些器件?  例如、您是否有300V 电源、12V 电源、或者是否也需要设计这些电源?  预充电需要多少电流、您是否选择了电阻器值?  

    您还描述了"打开和关闭逆变器"、但我不清楚此逆变器在该设计中的确切使用方式。  

    有关各种功能的任何详细信息都将非常有助于进一步定义此设计。  

    谢谢!

    ~Leonard    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sri、
    请提供更新/答案、以便我们继续进行此调查。 我们很高兴为您提供帮助、等待您进一步明确和定义您想要的设计。 谢谢!
    ~Leonard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,在下面的原理图中(2个逆变器),2个接触器(12 V 用于线圈激活),2个无继电器(12 V 用于激活),两个逆变器的12 V 输入都具有相同的接地。

    使用的每个电阻器为600欧姆。 直流链路电容约为350-370微法拉。 最初、300V 总线未激活、因为接触器处于打开状态。 因此、预充电电阻器通过常开继电器从接触器的正极连接到负极。 进入1的引脚应在接收到12V 输入时首先为无继电器线圈提供12V 电压。 并激活预充电。 3秒后(当电容器的充电状态为90%时)、引脚1应停止为无继电器提供12V 输入、并应通过引脚3为接触器提供12V 输入。 如果3秒后电容器的 SOC 不是90%、则电路不应激活。

    我们需要的是引脚1和3连接的电路、我们将为其提供12V 输入。
    如果您需要任何信息、请告诉我。 再次感谢您的积极响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    如果我的理解是正确的、那么您需要在这里查找两个不同的电路(与引脚1和3相关)。 对于引脚1、您需要一个开关电路、一旦施加12V 电源、该电路就会将12V 电源连接到无继电器线圈。 3秒后、电容器将充电至90%、引脚1上的开关将关闭(断开)。 此时、引脚3上的另一个开关将被激活、引脚3上将施加12V 电压。 如果3秒后电容器未充电至90%、则电路的其余部分不会被激活。 我的理解是否正确? 此外、在充电期间、您希望电容器组提供多少浪涌电流?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    非常感谢您的回复。 是的、3秒后、电路应自动关闭引脚1的12V 电源、并通过引脚3发送、以激活接触器。 为预充电选择的电阻器为600欧姆、它可以在3秒内将电容器充电至100%电压。 如果它在3秒钟内未充电至90%、则电路的其余部分不应激活。 电容器的电容为500微法拉。 充电期间流经电容器的初始电流为0.5安培(最大值)。
    如果您需要更多信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sri、

    请查看 TPS25940A 器件。 可对 dVdt 进行编程、使其上升时间为3秒。 请参阅重点介绍如何使用 TPS25940A 器件为大电容器充电的应用报告、如果您有任何疑问、请告知我。 www.ti.com/.../slva920.pdf

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    非常感谢您的建议。 我注意到电容器的线性 dv/dt 上升以及电容器充电时的受控电流速率。 但您发送的文章提到、此器件适用于2.7V 至18V 电压范围内的应用。这是否适用于300V 直流电池输入并将电容器充电至300V?
    谢谢、
    SRI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sri、

    我们没有在300V 直流电压下工作的解决方案。

    此致、
    Rakesh