This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410-HB-EVM:使用3.3VDC 电源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657198/lmg3410-hb-evm-using-a-3-3vdc-supply

器件型号:LMG3410-HB-EVM

我想使用具有+3.3VDC 电源的 LMG3410-HB-EVM。

在本参考设计中、隔离变压器(T1和 T2)具有1.3:1的匝数比(P/N 760390014)、因此在+5Vdc 电源下、输出电压为~14.8Vdc (包括二极管压降)。 使用+3.3VDC 电源时、输出电压将为~9.6VDC、这可能相当微不足道。

如果变压器以1:1.1匝数比(P/N 760390012)为单位进行交换、则输出电压为~13.9Vdc、这似乎是更好的匹配。 新变压器的尺寸与参考设计相同、但需要相对于屏幕打印旋转180度才能实现正确的匝数比。

这是否可行?

此致、

Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    此隔离式电源旨在为 EVM 上的 LMG3410提供电源。 LMG3410通常需要9.5V 至18V 的电源电压。 在本例中、9.6V 有点微不足道。 但是、如果您能够从电路中获得13.9V 电压、那么初级侧的3.3V 输入电压应该是正常的。 变压器看起来也很好。


    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    隔离变压器在初级侧和次级侧都具有中心抽头。 在初级侧、电流被提供给中心抽头、并且只通过一半的绕组。 次级侧使用所有绕组。 因此、输出电压是2倍匝数比 x 输入电压。 但整流器配置为倍压器、因此直流输出为4倍匝数比 x 输入电压。 然后还有几个二极管压降。

    对于电压为5V 的参考设计、匝数比为1:0.769 (变压器"向后"安装)、提供15.4V - 0.6V = 14.8V 的输出。
    对于我建议的3.3V 设计、匝数比为1:1.1 (变压器安装"正向")、可提供13.9V 输出。

    我的主要问题是3.3V 电源是否能够提供足够的电流。 我的开关频率将为~165kHz。

    此致、

    Greg
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    感谢您的解释。

    我们的数据表显示了1MHz 开关时的电源电流约为43mA。 虽然您的设计中具有165kHz 的频率、但您的电源电流应小于10mA。 在您的情况下、功耗小于0.14W。 您使用的变压器驱动器 SN6505具有1A 的输出电流能力、而使用3.3V 电压电源时、提供高达0.14W 的功率应该不成问题。 此外、我认为变压器应该正常。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixing、

    我进行了类似的分析、得出了同样的结论。 但最好能听到别人的声音。 希望这对其他人有用。

    此致、

    Greg