This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:栅极驱动器电路设计

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657359/ucc28950-gate-driver-circuit-design

器件型号:UCC28950

在使用脉冲变压器的隔离式栅极驱动器中、建议将电容器与脉冲变压器串联、以避免发生相同的饱和。  

用于此目的的电容器类型应该是什么。 在我以前的经验中,我看到了1uF 50V 盒式电容器? 在空间受限的情况下、我们是否可以使用陶瓷电容器代替盒式电容器。 在我的应用中、电路板空间有限、由于尺寸原因、我无法使用盒式电容器。 我可以使用相同值(1uf 50V)的多层芯片电容器吗?  (下面电路中的 C26。 它与脉冲变压器串联)

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek

    简而言之、您可以在此应用中使用陶瓷电容器。

    需要注意的主要是、您选择的电容的温度系数和电容的电压系数是可以接受的。 通常、这意味着使用额定电压相当高的电容器、50V 是一个良好的初始值、温度稳定的电介质、X7R 是这里的合理选择。 请注意、如果您的设计必须承受极端温度或需要通过汽车认证、这些建议可能不是最好的、但总的来说、这些建议是一个很好的起点。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    感谢你的答复。
    产品是 II 类电源。
    工作温度范围:0至55摄氏度
    我对陶瓷电容器的另一个疑问是、它们能够处理 MOSFET 导通期间流经脉冲变压器的峰值电流。 即当内部 CGS 正在充电时。 陶瓷电容器可能会因在200kHz 时获取的峰值电流而降额。 (100kHz 是直流/直流转换器的开关频率)。 那么,陶瓷电容器是真正的首选吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhishek

    您可以正确地观察到脉冲变压器中的峰值电流很高。 1A 峰值当然不是不寻常的、我在至少一个设计中看到了高达10A 的峰值电流。 但是、电流的占空比非常小、因此如果您计算 RMS 电流、您会发现它也非常低。 陶瓷电容器的额定电流通常由自发热因素决定、此自发热与 RMS 电流而非峰值电流成正比。 您可以并且可能应该在运行期间监控电容器的温升、并确保其不会过大。 Murata 网站 www.murata.com/.../0001 讨论了这一点、但我确信一般结论也适用于其他制造商的产品。

    虽然我们将讨论栅极驱动电流-请确保栅极驱动器电路中的电阻器可以处理峰值电流。 我们看到了0603尺寸器件在几个月内因无法处理峰值电流而出现缓慢故障的问题。 随着时间的推移、它们的电阻会增大、最终无法正确驱动 MOSFET 并导致故障。 因此、我们通常在 EVM 中使用1206尺寸的器件。

    如果您需要有关陶瓷电容器行为的任何更详细的信息、我必须请您联系这些器件的制造商之一。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    是的、我同意电阻大小。 我已经为栅极电阻器选择了1206封装。  

    感谢你的答复。  我一定会在这方面寻找更多细节。