This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS65311-Q1:波形说明

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654000/tina-spice-tps65311-q1-waveform-clarification

器件型号:TPS65311-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

  我想了解仿真 PMIC 升压电路后得到的波形响应

 工具:Cadence SPB 16.6

电路:

波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣阿斯
    我将把这个问题传递给产品专家。 我确信他需要跟进 Spice 模型团队以了解这一情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将期待收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saintath、

    您能否向我发送显示具有和不具有输出负载电阻器的 VIN、ENC、vreg、Vout 和 PH5信号的波形图?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经按照您的要求附加了波形、我也将附加项目文件。

    e2e.ti.com/.../waveforms_5F00_with_5F00_without_5F00_load.zipe2e.ti.com/.../PMIC_5F00_BOOST.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 我目前正在寻找它、并将尽快返回给您。

    同时、您能否让我了解有关您的应用和客户详细信息的更多详细信息?

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在研究的项目是驱动监控系统、我们使用此 PMIC 生成5V0并为 CAN 供电以与外部世界进行通信。
    恐怕我有义务不分享客户的详细信息、希望您能理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您发送的新波形中、我看不到您在开始时报告的初始过冲。 您现在是否更改了一些设置?

    此外、我注意到您没有添加电感器 DCR 或输出电容器 ESR、您可以添加它们吗? 同时将 VREG 电压保持在5.8V。

    使用此模型的目的是什么? 请注意、此模型仅为行为模型、而不是真实的 IC 模型。 您有 EVM 吗?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否仍然需要有关此问题的帮助、或者我是否应该关闭此主题?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请关闭它!