This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54428:如果 VIN=5V、VOUT=3.3V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657580/tps54428-for-vin-5v-vout-3-3v

器件型号:TPS54428

大家好、

 

我使用的是 TPS54428的 webench 仿真、但 不能通过 webench 中的 IOUT=2.2A (VIN=5V/Vout=3.3V)对其进行仿真。

那么、TPS54428无法支持以下条件?

 

VIN = 5V

Vout=2.5V/IOUT=2.5A (平均值)

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请上传您的 webench 设计。 共享您的链接。
    2."不可用"的含义是什么? 输出电压下降或不稳定或其他异常??
    请澄清您的问题。 Vin=5.5V、Vout=3.3V 或2.5V? Iout=2.2A 或2.5A? 您要询问哪种情况?
    4.您的应用是什么? 您为什么需要该低压降情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

     

    抱歉。 我更正了拼写错误。

     

    Noraml 条件:

    VIN=5V、VOUT=3.3V、IOUT=2.5A

     

    仿真结果如下。

    谢谢、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的应用是什么? 您为什么需要该低压降情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加尔文、

    应用程序为打印机。 一位客户随意选择了器件、但我正在检查是否可以使用该器件。 如果不是、您能否推荐一些器件进行确认?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 VIN=5V、VOUT=3.3V、IOUT=2.5A、这是可以的。

    但 webench 仅支持 D<0.65。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin、

    感谢您的回答。 我想再检查一个。
    VIN = 5V、VOUT = 3.3V、IOUT = 4A 是否仍然正常?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、它是4A 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    如果客户可以接受热性能和负载瞬态性能、则可以支持5V 至3.3V/4A 的电压。 对于高占空比或 LDO 模式运行、大多数电感器电流(RMS=Iout)将位于 HSFET 上。 HSFET 通常具有更大的 Rdson、因此由于导通损耗更大、功率耗散会更高。 由于 DCAP2控制、大负荷运行比小负荷应用具有更差的负载瞬态性能。