This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:确认每通道电流限制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656073/tlc5947-confirm-per-channel-current-limit

器件型号:TLC5947

您好!

我目前正在进行 LED 显示设计、我要评估的部件之一是 TLC5947。

我要确认的是、该部件(焊盘外露的 DAP)能否处理每个通道30mA 的所有24个通道。  很可能、这些电流仅为25mA (每通道最大85%)。  我提出的原因是、过去我遇到过具有总电流限制的 TI 器件。  因此、您可能有8或16个通道、 每个通道的电流为30mA、但您总共只能运行120mA。  我想确认、只要您遵守功率耗散限制、该器件实际上可以在所有24个通道上每通道运行30mA。

非常感谢!

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它可以为所有24个通道运行30mA 电流。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚肯尼斯。  感谢您的回答!  非常感谢!