This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:用 STOP 重置内部闪烁计数器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657533/tlc59116-resetting-the-internal-blink-counter-with-stop

器件型号:TLC59116

大家好、

想要与客户确认以下问题:

数据表显示:"通过改变停止命令的输出、可以同步多个 TLC59116的输出。 仅适用于02h (PWM0)至17h (LEDOUT3)的寄存器。"

您能告诉我们"停止"条件是否也会重置内部闪烁计数器吗?  

感谢您的提前帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

        STOP 条件意味着 I2C 接口停止条件、寄存器将在命令完成后刷新。

    请问您之前提到过"闪烁计数器"吗?

    谢谢!