This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:故障分析

Guru**** 2467590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656696/lm5050-1-failure-anaysis

器件型号:LM5050-1

客户发现设备在开机期间损坏。 有时会导致 IN 引脚、OUT 引脚或 OFF 引脚出现缺陷。

请将测试报告作为附件查找并提供建议。 谢谢。

应用:1kW-2kW 交流/直流充电器

客户:WW 等级

e2e.ti.com/.../LM5050-Failure-in-DELTA-BMS-application.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian W、


    请将其发送至电子邮件、而不是 E2E。 同时、请确保按照 DS 安装了前端肖特基和输出 TVS。


    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    对于此设计,
    OUT 引脚和 VS 引脚之间的电压应力为55V。 这是否有问题或风险?

    此致
    James