This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:器件未确认、同时电池在开路负载下放电约30mA。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656769/bq34110evm-796-device-not-acknowledged-and-in-the-same-time-battery-discharged-by-some-30ma-in-open-load

器件型号:BQ34110EVM-796

您好!  

几周前、我购买了 BQ34110EVM 并开始测试。 第一次尝试时、我能够检测到我的器件并根据我的设置进行配置。 (供参考:我有一个3节串联锂离子电池配置、通过 EV2300进行通信)起初情况良好、我也能够以2.8A 的电流通过负载对电池放电。  

短暂休息后、当我重新启动设置时、我无法再检测到我的器件! 我还注意到、BMS 从电池组消耗了大约30mA 的电流、而没有在电池组上连接负载。 我无法再与设备建立任何通信。  

我的设备是否已死?

如何检查生命体征?

感谢您在高级方面的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lakshimi、

    请为器件加电并示波 TS 引脚。 您应该在 TS 引脚上看到一个脉冲、如果没有、考虑到器件正在吸收30mA 电流、可能已经释放了魔术烟雾。

    请复制 EVM 用户指南中的原理图、对跳线和其他连接进行注释、并连接到此线程。  谢谢!


    此致、
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已检查 TS 引脚。 很奇怪、当我的电路板连接到 EV2300时、TS 引脚似乎没有脉冲、但当我断开电路板与 EV2300的连接时、它开始脉冲。 我检查了 EV2300是否存在缺陷、但没有发现它可以与我正在测试的其他 EVM 配合使用。 可能是什么问题。 我无法确定它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lakshimi、

    EV2300上的固件版本是什么? 可能需要更新。 如果版本为3.1C、请按照以下网站中的更新说明进行操作: e2e.ti.com/.../3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip

    此致、
    Bryan Kahler