This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3973:电流消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657496/ucc3973-current-draw

器件型号:UCC3973

您好!

对于24VDC 设计、在7ma 输出电流下、我们是否估计了1400VAC 的总输入电流估算值?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    1400V 是否为峰间值?  您需要 RMS 输出功率来计算输入电流。  我假设7mA 是 RMS 电流。  根据 UCC3973 EVM 文档和数据表中提供的数据、效率约为75%至80%。  您可以使用75%作为计算 输入电流的保守估计值。

    谢谢

    特拉维斯