This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:设置引脚最大值

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657025/lm10011-set-pin-max

器件型号:LM10011

您好、TI、

请确认 SET 上的电阻器是否可以为:

a)增加到301k 以上

b)离开

在这两种情况下、IDAC_OUT 是否会保持在0.1µA μ A 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bernhard、

    任何等于或大于301k 的 RSET 值将选择 IDAC OUT = 60nA。 作为一种好的做法、我建议为 Rset 放置一个301kR 电阻器、以避免高阻抗节点。

    希望这对您有所帮助?

    David。