This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:RDSon LS3

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657438/tps65218-rdson-ls3

器件型号:TPS65218

尊敬的团队:

我想知道 TPS65218的 LS3在以下条件下的最大 Rdson:

VIN_LS3 = 3、3V;I ~ 100mA

我们是否有这方面的数据或图? 遗憾的是、数据表未显示3、3V 的规格。

 

谢谢

Lutz

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lutz、

    我无法在3.3V 时在 LS3的 Rdson 上找到任何数据。 您可以使用2.8V 和5V 规格来估算3.3V 时的 Rdson、我得到的值为626.45。 这也应该是一个相当保守的估计。

    请告诉我、这是否解答了您的问题。

    谢谢、
    Nick