This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01411:2018年1月设计不符合当前 ITU-T K. 20、K. 21或 K. 45建议。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657331/tida-01411-january-2018-design-is-not-compliant-to-the-current-itu-t-k-20-k-21-or-k-45-recommendations

器件型号:TIDA-01411

第9页和第10页。 此设计将不符合最新的 ITU-T K.20、K.21和 K.45建议。 MΩ 要求在500V 直流电压下测量时、测试后的电阻至少应为2k Ω kΩ 的 VxxE230P 会导致不合规、因为它在360V 时通常为360 μ A。请注意、ITU-T 不允许在此测试中移除浪涌保护组件。 此500V 电压值可确保在电源接触和符合 IEEE 802.3 500V 测试的情况下不会发生浪涌保护组件导通。 需要指定更高电压的 MOV、以符合这些 ITU-T 建议。

第3、8和10页。  引用 IEC 61000-4-5:2005的时间落后于撤回的时间。 当前版本为 IEC 61000-4-5:2014。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您的信息。 此设计早于 新标准并基于 IEC 60950和 ITU-T K. 44标准。 我们将考虑下一代设计的最新标准。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    此致 Mick