This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能充电器 DCDC

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657340/solar-charger-dcdc

主题中讨论的其他器件:BQ25895

您好!

我们有一个使用1S3P 锂离子电池(18650节)的电池供电系统、其中 Vnom=3、6、Vchrg=4、2V

我们希望通过在 paralell 中使用理想二极管的两个太阳能电池板对其进行尽可能优化的充电。

IXYS 中太阳能电池板的规格是

VOC=5、36V

Vmpp = 4、24V

IMPP=254mA  

此类充电器的 DCDC 建议是什么。 必须指出,太阳能电池板将在流动状态下运行,主要是在北部的阴影地区。 因此、需要针对此类环境对其进行优化。

BR Leif Gunnar Ellingsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Leif、

    因此、没有专门为太阳能电池板执行 MPPT 的特定充电器。

    但是、我们有一个参考设计、它利用我们的充电器之一 bq25895和通过 I2C 线路进行通信的主机控制器。

    请在此处查找算法参考设计:
    www.ti.com/.../TIDA-01556



    此致、
    Joel H