This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:VST 电压高于2mA 的 IST

Guru**** 2617115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657312/tps1h100-q1-vst-voltage-over-2ma-of-ist

器件型号:TPS1H100-Q1

您好!

在数据表中、当 IST 为2mA 时、VST 为0.4V (最大值)。
您能告诉我 IST 与 VST 数据吗? 我们希望知道超过2mA 的数据。

从0.4V 到2mA、ST 引脚内部电阻约为200 Ω。
我们是否应该使用200欧姆* ist 计算 VST?  
因此、如果 IST 为3mA、则 VST 为0.6V。


此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这里是 VST@ 2mA 的数据。 0.4V 是保护带的上限。

    N40C25°C125°C
    最小最大平均值 STDevCPK最小最大平均STDevCPK最小平均STDevCPK
    0.27490.28270.27840.001824.4535 0.2780 0.28520.28120.00164.18890.28920.29570.29220.001523.4575

    根据数据、导通电阻最大为150欧姆 电流为3mA 时、VST 大约为450mV。

    此致