This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82676:最大输入电压和器件可靠性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82676, TPS62801, TPS62743

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657513/tps82676-vin-max-and-device-reliability

器件型号:TPS82676
主题中讨论的其他器件: TPS62801TPS62743

您好!

我的客户希望在输入电压通常为5V (容差可能高达5.25V)的系统中使用 TPS82676。  他们注意到、我们建议长时间在高于4.8V 的电压下运行可能会影响器件的可靠性。  如果这些器件仅在此输入电平的10mA 输出(最大值)下运行、预计的可靠性会产生什么影响?  

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    不建议这样做。 这些器件不能处理现在正常的5V USB 输入。

    另一个输出电压为1.1V 的超小型器件是 TPS62801。 TPS62743可提供1.2V 输出电压。