This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:可使用 BQstudio 获取 DFFS、无需评估板

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657480/bq28z610-posible-to-get-dffs-using-bqstudio-without-eval-board

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!  

是否可以使用 bqstudio 配置 DFFS 文件而无需评估板? 或者、如果它可以与电量监测计通信、它是否只允许您创建一个?

谢谢、

Reuben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reuben:

    由于该工具从 GMFS 文件中输出的器件读取数据、因此需要存在电量监测计(使用 EV2300/EV2400)。