This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:软启动电容器范围

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657201/tps82130-soft-start-capacitor-range

器件型号:TPS82130

您好!

TPS82130的软启动电容值建议范围是多少?

我有一个设计使用 C_SS = 390pF、对应于200us 软启动时间。 在某些时候、太小的 C_SS 将等同于 C_SS =开路、但我想了解实际设计范围应该是多少。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jonathan、

    SS 电容器实际上没有推荐的范围。 它完全取决于应用的需求。 如果没有特定需求、"降低"通常优于"加快"、如下所示: www.ti.com/.../slyt669.pdf

    390pF 值可能来自 TINA/Webench。 他们通常选择尽可能短的时间、以便仿真更快地运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chris、这是一个很好的应用手册、您说得对、默认情况下 Webench 会提供390 pF 的值。 将把 C_SS 增加到8.2nF 以获得4ms 的软启动、负载会限制任何不同的启动要求。

    Jonathan