This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:TPS92662-Q1 - RDS (on)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657396/tps92662-q1-tps92662-q1---rds-on

器件型号:TPS92662-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92661-Q1

大家好!

驱动器在前照灯中的功耗计算。

您是否有任何 RDS (on)值

我能否假设值与 TPS92661-Q1相同-典型值为225m Ω?

在  TJ = 25°C 的条件下、典型值 RDS (ON)也是如此?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92662目前是门控器件。 要获取 RDS (on)数据、您需要转到产品页面并提出完整数据表的正式请求。 很抱歉、我不能再乐于助人了。

    此致、

    克林特