This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:简单参考设计

Guru**** 2588135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664357/bq34z100-g1-simple-reference-design

器件型号:BQ34Z100-G1

主席女士,你好。

您是否有适用于 BQ34Z100-G1的简单参考设计?  

我的客户目前正在研究 BQ34Z100-G1 EVM 的参考设计、并意识到其尺寸不适合其小电路板尺寸应用。  

希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    该 EVM 非常大、功能齐全、可支持多个测试范围。

    bq34z100-G1的简化实现原理图显示在数据表的第46页(图14)中、可在 以下网址找到:www.ti.com/.../bq34z100-g1

    根据客户的需求、可通过移除 LED 进一步简化原理图。 根据客户的要求、此原理图甚至可以进一步简化。 他们的要求是什么?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的宝贵建议。 请在下面为我的客户咨询提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    客户强调的大多数 FET 有助于降低器件的功耗。 例如、网络攻击器件的 BAT 引脚和 VEN 引脚可降低连接到 BAT 引脚的外部分压器电路中的功率损耗。 我建议首先从 EVM 中移除 FET 进行测试、以确定移除所导致的功耗增加对您的应用是否可以接受。

    连接到 Regin 的 FET 和二极管结构用于钳制电池并允许对器件进行供电。 无需连接 LED (P1和 P2)。

    HDQ 可用于通信、但请使用 I2C 对器件进行编程和测试。 将器件置于 HDQ 模式应该是生产的最后一步。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的建议。 我的客户有进一步询问:

    1) 1) P1和 P2的 LED 指示灯用于指示容量。 是否可以移除 FET 并将 LED 直接连接到引脚? 有任何问题吗?

    2) 2)是否有任何方法触发 LED 闪烁以指示电池容量? 是否可以有2个替代控制输入来触发 LED 闪烁、例如1来自电池组、1来自终端器件?

    下面是我的客户之前使用的 Maxim DS2788、该功能有一个名为"PIO"的引脚供您参考。

    希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    有什么建议吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    我仍在等待您的建议。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    请提供建议。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我的客户使用 FET 作为开关、当器 件上拉为高电平时、它将打开 FET、然后 REG25将为 VEN 引脚提供2.5V 电压、LED 灯将显示以显示电池容量。

    该 FET 与 LED 显示屏的按钮开关并联。

    如果开关和 FET 并联、设计是否需要额外的保护组件?

    对于电流限制、添加了一个限流电阻器和一个阻断二极管。

    希望很快收到您的回复。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../b27_5F00_bq34z100_5F00_LED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    感谢您提供原理图。

    在 EVM 中、LED 由感应到 Regin 引脚的电源轨供电、而不是 P+。

    P+的工作电压是多少? 在此配置中、请确保您的开关的额定电压、并且电压不超过每个引脚允许的最大电压。 可能需要一个去抖电路。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的回复。

    我的客户遵循 BQ34Z100-G1单节锂离子电池参考原理图中的以下连接。

    P+的电压范围为3V-4.2V (电池电压)

    要使用的开关与使用 DS2788的原始设计相同、因此看起来不错。

    我是否可以知道与开关并联使用的 FET 额定值是多少?

    希望很快收到您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看、我想您想将 FET 与 SW1并联。
    您需要 VDS 大于5V 且 ID 大于5mA 的非常便宜的小型 FET。